This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TI NFC 工具 GUI

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/709794/trf7970a-ti-nfc-tool-gui

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP

客户正在尝试设置 DLP-7970ABP。

安装 TI NFC 工具 GUI 后、我注意到 该工具可能 无法在 Win10上运行。 如 《入门指南》SLOU452中所述、此工具运行 Win7和 XP。

您是否会告诉我此工具是否可以在 Win10上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muta、

    在 Windows 10上使用它时出现了一些问题、但在 Windows 10中重建 GUI 后、问题就解决了。 提供源代码时、如果他们有 Visual Studio、他们可以在其末尾的 Windows 10上重建 GUI

    否则、您可以将我在 E2E 上上传的 GUI 发送到 以下地址:e2e.ti.com/.../2363648
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢你的答复。

    我收到了客户的反馈。  他们可以在当前环境中使用 Tag 进行读取和写入。

    因此、如果您在 后续评估中遇到相同的问题、我将向您发送您在 E2E 上发布的 GUI。

    门卫。