This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF4CE RC 基于 CC2533 RemoTI-CC253xDK-1.4.0 SDK 解决方案,使用 PC 上的 CC2531软件狗进行连续配对测试,故障率5%~10%

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/709124/rf4ce-rc-base-on-cc2533-remoti-cc253xdk-1-4-0-sdk-solution-continuous-paring-test-with-cc2531-dongle-on-pc-fail-rate-5-10

主题中讨论的其他器件:CC2531CC2533

我们使 CC2533芯片的 RF4CE RC 基于 RemoTI-CC253xDK-1.4.0 SDK,我们使用 PC 上的 CC2531软件狗进行连续配对测试(ZRC2.0,密钥验证模式),故障率 在5%~10%之间。

CC2531软件狗侧有2种类型的错误报告  

1) 1)当从 cc2533 RC 侧进行鉴别时,没有密钥验证消息框跳出、 并显示错误报告、如 "状态        = 0x53 (83)(验证失败)"、请参阅日志  

e2e.ti.com/.../RF4CE_5F00_paring_5F00_case_5F00_1.txt

e2e.ti.com/.../RF4CE_5F00_paring_5F00_case_5F00_3.txte2e.ti.com/.../RF4CE_5F00_paring_5F00_case_5F00_2.txt

2) 2)键入 CC2531软件狗端显示的验证密钥后, CC2531软件狗端报告" -不支持的数据配置文件(0)。 数据被拒绝、"、请参阅日志 e2e.ti.com/.../after_2D00_key_2D00_input_2D00_error.txt

 

我们检查绑定流程与您的 SDK 相同。

我们无法深入研究库、因此请为我们提供一些帮助或新库以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调查起来有点棘手。 这很可能是一个超时问题。 如果要控制主机,请使用  。 有一个 ZRC2.0主机应用程序应与 CC2533 RC 兼容。 您还应考虑使用数据包监听器进行调试。