请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 您好!
我使用的是 PurePath 无线 CC8531。
以下是我的要求:
由于 PurePath 不支持1个主设备和4个从设备之间的全双工,因此我们希望使用以下型号:
在运行时,任何器件都可以通过按键成为主器件,就像最初的 Dev1是主器件,而 Dev2、3、4和5是从器件,现在 Dev2可以成为主器件,而 Dev1可以像这样成为从器件。
2.如果可以进行上述操作、则其余从站应自动与新主站配对、而无需按任何按钮。
此致、
Sivaram