This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:纯路径无线自动对和自动切换功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/707771/cc8531-pure-path-wireless-auto-pair-and-auto-switch-feature

器件型号:CC8531

您好!

我使用的是 PurePath 无线 CC8531。

以下是我的要求:

由于 PurePath 不支持1个主设备和4个从设备之间的全双工,因此我们希望使用以下型号:

 在运行时,任何器件都可以通过按键成为主器件,就像最初的 Dev1是主器件,而 Dev2、3、4和5是从器件,现在 Dev2可以成为主器件,而 Dev1可以像这样成为从器件。

 2.如果可以进行上述操作、则其余从站应自动与新主站配对、而无需按任何按钮。

此致、

Sivaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaram、您好!
    遗憾的是、不支持此方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能建议您如何通过按下任何按钮在主设备和从设备之间实现自动配对。

    此致、

    Sivaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaram、

    我发现这些可能对您有用的线程:

    e2e.ti.com/.../62777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,解决了我的问题。

    此致、
    Sivaram