This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:可以通过13.56MHz RFID 读取器读取 RF37S114剂量?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/705732/rf37s114-dose-rf37s114-can-be-read-by-13-56mhz-rfid-reader

器件型号:RF37S114

大家好、TI 人、

 你好。

 我们正在研究新项目、该项目的应用是 NFC 标签产品、并考虑 TI MPN RF37S114。

 我们有一个支持所有 13.56MHz ISO14443A 卡的 RFID 读取器,请告诉我们它是否可用于读取 RF37S114?

此致

江维吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    RF37S114仅支持 ISO15693协议、因此读取器也必须支持 ISO15693技术、否则它将无法与 RF37S114配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph Jacobi、
    非常感谢。

    此致
    江维吉