This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:采用 UCC27424/UCC27524的范围扩展器解决方案

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/705278/tms3705-range-extender-solution-using-ucc27424-ucc27524

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27424

您好!

我对如何计算 scba031中描述的范围扩展器解决方案的热耗散有疑问。

这将有助于我决定 UCC27524的散热器解决方案。

具体而言、如果 Vcc=15V、使用默认的3.3nF/440uH 线圈(假设线圈在134.2kHz 时具有10 Ω ESR)、用户将如何确定:

UCC27524中耗散的功率?

我已经在 UCC27524的数据表中阅读了功率耗散部分、但它用于驱动 MOSFET 的应用、其中用于为栅极电容充电的大部分能量会以热量的形式损失。 在范围扩展器解决方案中、还有大量功率变为无功状态并存储在线圈中。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我不确定我们是否有专门知识来评论这个主题、因为我们没有对 UCC27424的散热进行任何分析。 您是否曾尝试在 UCC27424的支持论坛上提问并了解他们的意见? 他们可能更有资格就任何问题发表意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已经与同事确认过、我们从未进行过此类测量、也无法谈论 IC 的功能。 请向支持 UCC27424/UCC27524的产品团队寻求指导: https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188