This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:MSP432P4111

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/694595/ccs-trf7970a-msp432p4111

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用 MSP432P4111在寄存器级对 TRF7970A 进行编程。 然后、我将修改适用于 MSP430G2553 (sloc297c)的代码、因此只读取2类标签(注意:我仅使用 ISO14443A)。 问题是函数  Trf797xIrqWaitTimeout (uint8_t ui8TxTimeout、uint8_t ui8RxTimeout)(图1)运行不是很好:  

 

该函数使用 Timer_A1、它具有下一个配置:  

问题在于中断计时器...我不明白为什么计时器始终独立运行、而是使用 STOP_COUNTER 指令

提前感谢您的帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚"运行不是很好"是什么意思。 您如何观察到在 STOP_COUNTER 指令之后的 IRQ 期间计时器仍在运行?
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    确切地说、计数器仍在指令 STOP_COUNTER 之后运行。 现在、我可以在 MSP432P4111中运行代码、但显然运行得非常好。

    但现在我有疑问...在 http://www.ti.com/tool/DLP-7970ABP 上 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有什么疑问? 我不明白、您的问题似乎不完整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的天啊,我的文字在哪里? 我不明白发生了什么...
    总之,问题在于 TI 提供了具有 BoosterPack NFC 收发器的1类2标签 NFC (www.ti.com/.../DLP-7970ABP )。 问题在于应用 NFC TI 工具会将该标签检测为5类标签并使用 ISO15632 (我使用 MSP432P401R+TRF7970A 读取该标签)。 此外、我的定制程序也会检测到该标签为5类。 从理论上讲、如果 TI 提供的标签是类型2、我应该使用 ISO14443……然后、我的疑问是:¿TI 提供的标签类型正确、或者我对 ISO 和标签类型的概念有误?

    P.S. :我购买了另一个类型2标签,一个是其他应用程序检测到的与 ISO14443的类型2标签相同的标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的_jpach_:

    好的、明白了、感谢您提出这个问题、我将不得不咨询我们的第三方、但我认为该网页有错误的评论、应该说5类标签随 BoosterPack 提供、而不是2类标签。 因此、这只是一个网页错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的_jpach_:

    已从第三方获得确认、发货的标签为5/ISO15693型。 我将与我们的 Web 团队合作尽快修复描述页面上的错误。 感谢您提出这个问题、我们不知道!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    非常感谢您的解释。