您好!
我们使用 的是 CC85XXDK 耳机模块、可以通过 Pure path 无线配置工具进行配置。
我们正在尝试 通过 MSP-EXP430F5438试验板来控制或配置 CC85XXDK 耳机。 已从以下 TI 链接下载代码
http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra369a
MSP430和 CC85XXDK 套件之间连接了导线、如下所示:
我们无法在主机(MSP430扩展板)和从设备(CC85XXDK-Headset 模块)之间成功建立 SPI 通信。 我希望先前也发现了同样的问题、您可以解决这个问题。
这里的问题是、无论 我们传输什么、我们都将获得始终为0xFF 的 SPI 接收值。 在浏览 TI 论坛后、我们在 从器件(即 CC8531)的 MISO 引脚上连接了下拉电阻、但在连接后、我们始终在 SPI 接收寄存器中获得0x00。 此外、我们还验证了主机发送 TX 数据等时的电压电平、但不知道为什么我们没有从从机获取任何 RX 数据。
默认情况下、主器件配置为16MHz、并通过更改为20、25MHz 来尝试、但无结果。
请告诉我们缺失的地方、以便建立沟通、并感谢您的快速回应。
谢谢、
Jeyaprakash K