您好!
在范围扩展器解决方案文档 scba031.pdf、特别是图1中、有两个由 R3/R4和电容器 C3/C2组成的低通滤波器。
我了解到、它们可以降低驱动方波信号的高频分量产生的 EMI。
但是、在这种情况下、如何选择两个电阻器的值(默认值为4.7欧姆)?
由于这两个电阻器与线圈串联、因此会浪费大量能量作为热量。
它们需要4.7欧姆的具体原因是什么? 我是否可以将其减小为1 Ω/1nF 组合、以便在低通时保持相同的时间常数? 我能否进一步减小电阻?
另一个问题是、是否有任何计算器或文档来计算我设计的读取器是否超出了排放标准? 具体围绕134.2k 频带。
我明白这可能会更复杂,但在现阶段,我想知道一条一般指引。 例如、圆形线圈的尺寸和 ANT 电压?
非常感谢、
Nick