This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:到 ANT 输出的 R3/R4串行电阻器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/694264/tms3705-r3-r4-serial-resistors-to-ant-output

器件型号:TMS3705

您好!

在范围扩展器解决方案文档 scba031.pdf、特别是图1中、有两个由 R3/R4和电容器 C3/C2组成的低通滤波器。

我了解到、它们可以降低驱动方波信号的高频分量产生的 EMI。

但是、在这种情况下、如何选择两个电阻器的值(默认值为4.7欧姆)?

由于这两个电阻器与线圈串联、因此会浪费大量能量作为热量。

它们需要4.7欧姆的具体原因是什么? 我是否可以将其减小为1 Ω/1nF 组合、以便在低通时保持相同的时间常数? 我能否进一步减小电阻?

另一个问题是、是否有任何计算器或文档来计算我设计的读取器是否超出了排放标准? 具体围绕134.2k 频带。

我明白这可能会更复杂,但在现阶段,我想知道一条一般指引。 例如、圆形线圈的尺寸和 ANT 电压?

非常感谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    本应用手册中更详细地介绍了电阻器 R3和 R4的详细信息、尤其是第6.1节: www.ti.com/.../scba027.pdf 中

    就读取器设计与排放标准而言、我们没有为此提供任何计算器或文档。 尝试提供文档的问题在于每个应用都不同、无论是天线拓扑、读取范围、功率输出等 -我们有太多的变量可以提供涵盖所有客户的简洁反馈,或者创建一个可以估计所有可能性的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回复。

    如博文中所述、我了解其低通滤波器的功能。

    第6.1节仅提到更改电容值以抵消电缆电容等

    它没有提到是否可以更改4.7R 电阻器。

    我的问题是、如果我可以更改电阻器的值、以便减少134.2k 驱动信号中电阻器中浪费的能量。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您应该能够、但这不是我们在最后实验过的东西 只要保持 LPF 特性、就应该很好。 这些值非常低、因此我相信它们在低通滤波器之外没有任何额外的正效应。