This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:变通办法示例代码?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/693703/trf7960a-example-code-for-workarounds

器件型号:TRF7960A

团队、

在 SLOA155、TRF7960A 固件设计提示文档中、它提供了 ISO14443A 标签工作错误的一些权变措施。

关于第4和第5段,它说:

----------------------------------------

4由于过冲导致数据错误

说明

ISO14443A 106kbps 解码器在特定条件下提供了错误的数据。 当模拟前端滤波器过冲时、数字转换器可能会在副载波数据上产生上升沿。 如果在一个小时间窗口内发生这种情况、则解码器产生错误数据。 这种情况极少发生、并且取决于天线和滤波器特性。

权变措施

切换到 PM 通道或调整增益以避免模拟滤波器中出现过冲。

5个 ISO14443A 解码器

说明

ISO14443A 副载波解码错误–读取孔洞。

权变措施

调整主 RX 通道的增益设置;重复读数、直到得到正确的数据结果。 (这可能需要额外的时间。)

----------------------------------------------------

1.我们是否有这些权变措施的示例代码(对于4 PM 通道切换、5重复读取、直至获得正确的数据结果)?

2.如何调整增益以避免模拟滤波器中出现过冲? 我们是否有这方面的指南?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    我们对此没有任何示例或指南、说实话、在我从事 TRF7960A 工作的整个过程中、并没有真正遇到任何客户。 在使用 TI 批准的匹配网络和正确调整天线以实现13.56MHz 运行之间、没有过冲导致数据错误的情况。

    回顾一下所描述的内容、我认为第4点仅在将外部功率放大器与 TRF7960A 搭配使用时适用、因为与使用器件的客户未发生过冲的标准操作相比、在这种情况下、至少会发生过冲。

    我在调整增益以解决读孔问题方面没有任何经验、这通常是由于标签和器件之间的天线尺寸不匹配而导致的。 如果天线的尺寸完全匹配、并且一般仍然存在读取孔、这意味着天线调谐可能出现故障。

    促使调查这些权变措施的器件会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与客户核实。 因为这位客户以 mm 为单位、所以我的信息有限。

    TED