This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:气体传感器平台的射频

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/691661/cc2541-rf-for-gas-sensor-platform

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: ADS1293

大家好、论坛、

我的问题与气体传感器平台参考设计的射频侧有关。 气体传感器的平衡-非平衡变压器、

平衡-非平衡变压器来自哪里? 它是如何到达的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用数据表中的最佳负载阻抗、并使用该阻抗设计4元件平衡-非平衡变压器。 TI 对设计进行了优化、以实现最佳射频性能、因此建议遵循我们的参考设计。

    请参阅:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尊敬的读者

    我们打算使用参考设计的射频部分所示的网络平衡-非平衡变压器拓扑大规模生产器件。 我们想知道您是如何到达这种电感器和电容器拓扑的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些通常称为点阵式 LC 平衡-非平衡变压器、其理论处理可在通用射频文本簿中找到。 您还可以使用免费提供的射频电路计算器 AppCAD 来设计此电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应、我们将引导我朝着正确的方向前进。  我很想知道平衡-非平衡变压器拓扑是如何决定的。

    是4元件平衡-非平衡变压器还是6元件平衡-非平衡变压器、这是有教育意义的猜测吗?

    例如、如何为气体平台应用选择或创建正确的平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试使用最少数量的组件来产生最佳射频性能结果。 这样可以降低物料清单成本。
    我们还建议将集成平衡-非平衡变压器用于某些器件、如下所示:
    www.ti.com/.../swra297b.pdf

    对于 CC26xx 器件:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Integrated_Baluns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供 Johanson pdf。
    由于 Johanson 不能进行弯曲匹配、因此您似乎对蜿蜒的人使用了相同的平衡-非平衡变压器。 我们相信曲折的是@ 50欧姆、就像 Johanson 所做的芯片天线一样。 请帮助我们了解50欧姆的曲折阻抗。

    pdf 的参考示例使用的是 Meander 而不是芯片天线。 我们假设曲折型天线具有与50欧姆芯片天线相同的阻抗。
    您是如何使用曲折型天线到达50欧姆阻抗的?
    两者的曲折是否相同? 这两个项目都是天然气项目和 ADs1293、因为这两个项目都使用 cc2541。

    曲折的设计、开发和测试的位置和方式。
    是否有一个 pdf 显示了曲折阻抗是如何到达的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您蜿蜒曲折、请参阅天线、此处对其进行了说明: www.ti.com/.../swra117d.pdf

    在某些情况下、天线不是50欧姆、因此在大多数参考设计中、我们为 π 型滤波器添加了占位符、使我们能够对天线进行调优、从而确保实现50欧姆的接口。 www.ti.com/.../swra161b 也对此进行了介绍。