This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用两个器件作为 RF 链路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/693038/trf7970a-using-two-devices-as-rf-link

器件型号:TRF7970A

大家好、团队、

我有一位客户想要知道是否可以使用两个 TRF7970A 来实现 彼此之间的简单 通信(例如基于链接器的13.56MHz)。

以及是否可以达到30厘米的距离(两侧均处于活动状态)?

谢谢、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    [报价用户="Shai Berman"]我有一位客户想要知道是否可以使用两 个 TRF7970A 来实现 彼此之间的简单 通信(例如基于链接器的13.56MHz)。

    是的、这称为对等通信、我们有一个完整的应用手册+软件堆栈: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa192

    [引用 user="Shai Berman"]以及是否可以达到30厘米的距离(两侧均处于活动状态)?

    不可以、这是不可能的、P2P 不会获得这种范围。 通常为5cm、10cm 非常好。

    此外、它们松散引用的模式是所谓的主动 P2P 模式、与典型的被动 P2P 模式相比不可靠。 TRF7970A 和我们的 NFC 堆栈可以支持这两种模式、但我们始终建议使用无源 P2P、这种 P2P 具有更好的定义并提供更可靠的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢您对 P2P 方法的投入。
    我已经阅读了几个有关范围的 E2E 主题(例如、 e2e.ti.com/.../546390
    有人提到、为了实现更远的距离、需要添加一个外部放大器并使用多根天线。
    您能否详细说明一下、客户有足够的空间和电源用于他的应用。 谢谢。

    BR、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    该讨论以及 E2E 上有关功率放大器的其他讨论针对读取器/标签系统。 而不是对等系统。 我们从未尝试过用于对等系统的任何功率放大器、也无法评论此类设置的可行性。

    此外、我们不再为任何功率放大器应用提供任何支持。

    如果客户需要、可以通过功率放大器研究是否扩展 P2P 范围、但我们不支持这样的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralph、非常感谢。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    也许您可以指出一些好的资源、让我的客户可以开始倾斜这个案例、非常感谢并致以问候。

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我想 Josh 已经在论坛上发布了一两个功率放大器设计、您可能可以尝试搜索来查找这些设计。 我们没有任何官方文档可供分享。