This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:RTK (或 RTY1)已过时。 RGP 版本是否兼容?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/692946/cc2500-rtk-or-rty1-is-in-obsolescence-does-rgp-version-is-compatible

器件型号:CC2500

大家好、

我想确认 CC2500RGP 与 CC2500RTK (或 RTY1)兼容:引脚对引脚,固件内部...

此外,该版本的 RGP 是否至少有几年的使用寿命?

祝你度过美好的一天!

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、
    是的、它们是引脚兼容的。 由于该器件是一款简单的收发器、因此它依赖于外部 MCU 进行控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、FI。