This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:对 rf430cl330h 的随机 ID 感兴趣

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/691287/rf430cl330h-being-curious-about-random-id-from-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H

尊敬的:

刚刚完成了一个 rf430cl330h 的产品:)感谢所有人!

只是保持好奇心。 每次查询时、rf430cl330h 都具有随机 ID 传递功能。

但是、是否可以知道这种随机 ID 的最后一个是什么? 我是说、MCU 是否可以通过 I2C 查询传递给读取器的最后一个随机 ID?

我很确定数据表中没有记录这一点:)

请告诉我您的意见!

祝你度过美好的一天! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazola、

    很高兴再次听到你的声音! 很高兴听到您完成了其中一个产品,听起来一切都很好:)

    我查看了您的查询、但我没有找到通过 I2C 发送 ID 字节的方法、因为所有这些都是在 ROM 代码中处理的、并且不会暴露在射频堆栈之外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    (哦,我会让你随时了解最新情况:)