This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/690816/rf430cl330h-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H

大家好、

我现在在我的应用中使用 RF430CL330H NFC 应答器、我知道此 NFC 应答器内部具有电压钳、可以稳定并将从 NFC 收集的电压限制为3V。 我想知道为蛤蜊提供的最大电压是多少? 由于我从天线获取的电压通常远高于3V、因此在这种情况下、RF430CL330H 可能会损坏、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Binh、

    vant_peak 规格为3.6V。

    如果需要、您可以使用外部组件来帮助降低线圈电压、测量并首先查看线圈上的电压。 读取器线圈的输出电压通常较高、但这会辐射足够的功率、以便在大多数情况下为标签提供大约~3V 的电压、因此在标签侧进行测量以了解您看到的电压。 只是因为您在读取器上输出10或20Vpp 并不意味着标签将经历与在大量区域中辐射的功率相同的体验。