This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:多点语音通信

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/689631/cc8531-multipoint-voice-communication

器件型号:CC8531

您好!

这与纯路径 CC8531有关, 根据规格详细信息,我们可以进行点对点双工通信,并验证与 从 TI 接收的器件相同。

现在想知道硬件体系结构是否支持点对多点通信,我的意思是我们要将它用于两个人以上,如一组10人要使用,这是可能的吗?

规格提到了18个射频通道、因此可以将其配置为18个不同的从器件吗?   

如果这不支持此类功能、那么 TI 是否有任何此类解决方案支持此功能?

此致、

Sivaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sivaram、

    如 CC85xx´s 指南中所述、如果为4、则从器件的最大数量为4。

    谢谢、
    Fredrik