主题中讨论的其他器件:TRF7970A、 MSP-EXP430G2、 UNIFLASH、 MSP-FET
您好!
我使用的是 RF430FRL152HEVM 演示板和 MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件以及 TRF7970A BoosterPack 插接模块(TRF7970A-BNDL)。
我在之前的演示板中使用了 RF430FRL15XH GUI 接口、并按照数据表中的所有说明进行了一些实验、例如、我在软件的"演示模式"下测量了温度和光强度、 我做了一些示例更改了程序选项卡中的一些参数、以熟悉演示板。
一切都很顺利。
因此、我决定开始开发应用。 我打开 Code Composer Studio,导入了一个特定于 RF430FRL152HEVM 的“演示应用程序”,我按照所有步骤创建了.txt 文件,以便在 RF430FRL15XH GUI 界面软件中使用它。 在选项卡“RF programming”(射频编程)(在 RF430FRL15XH GUI 界面软件中)中,我打开文件.txt,按下“Program-over-air RF430FRL15xH”(无线编程)按钮,并选中“Verify”(验证),编程成功,等等…
我将 RF430FRL152HEVM 从 MSP-EXP430G2上移开以从现场移除。
我在 MSP-EXP430G2上重新接近 EVM,但我在 RF430FRL152HEVM 中加载的应用程序不起作用,因此我决定按 RESET 按钮,应用程序不起作用。
我决定断开所有连接、然后我将 MSP-EXP430G2与 TRF7970A BoosterPack 插接模块重新连接(可以识别)、但当我要启动"演示"以测量温度和光强度时、底部显示"无法读取器件、无法读取器件"。
我以不同的方式放置 RF430FRL152HEVM、但没有、相同的错误。
当我尝试“无线编程”时,出现相同的错误,EVM 不再与带有 TRF7970A BoosterPack 插接模块的 MSP-EXP430G2通信。
如何解决此问题?
谢谢、
此致。