This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970AEVM 不再可用:是否有任何特定于 NFC 读取器的等效项?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/689248/trf7970a-trf7970aevm-no-more-available-is-there-any-equivalent-that-is-nfc-reader-specific

器件型号:TRF7970A

您好!

我正在寻找一个与 TRF7970A 等效的 NFC 读取器、此读取器被设定为具有一个连续调制信号。 是否有任何等效产品可用于 NFC 应用?

提前感谢、

Preetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetha、

    有关 TRF7970A 的推荐评估选项、请参阅器件常见问题解答的第1.3节: http://www.ti.com/lit/an/sloa246/sloa246.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    由于 TI 已停止生产 TRF7970A,您认为我可以将哪一个用作等效产品? 你可以提出任何建议吗?

    提前感谢、
    Preetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Preetha、

    呃…… 什么? 您听说我们不是在生产 TRF7970A 的吗?

    如果我正确阅读您的主题、这可能是一种误解... TRF7970AEVM 是一款评估模块、而不是器件本身! 这是首款 EVM 的制造过程、其产品已令人难以置信地过时、因此我们已将 EVM 停产、以推广客户应使用的适当解决方案。 TRF7970A *设备*绝对不受此限制!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回复。 我意味着该 EVM 不再可用、器件也不可用。 对未正确提交问题表示歉意。

    您能建议任何等效产品吗?

    此致、

    Preetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetha、

    我的第一个帖子中的回复回答是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的回复。 感谢你的帮助。

    谢谢、
    Preetha