This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:cc3200

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/687836/ccs-cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有两个问题要问:

1、在 Beacon = 100时、LSI=300、DTIM=4我的实际 Wi-Fi 睡眠时间为102ms。为什么您说实际 Wi-Fi 睡眠时间为400ms?

2.Beacon = 100 LSI=100调整 DTIM 的参数、我测量的实际 Wi-Fi 睡眠时间为100ms、为什么调整 DTIM 参数、实际 Wi-Fi 睡眠时间没有改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xiansheng、

    1) 1) LSI 参数定义为最大睡眠时间量。 因此、当您进行以下配置时:信标=100、LSI=300、DTIM=4、其中 DTIM 大于 LSI 时、设备将默认为信标之间的最短时间间隔--100ms。 上表中单独 e2e 帖子中发布的值与"最大睡眠量"规则相矛盾。

    2) 2)您应该调整 DTIM 参数、以防有其他连接到 AP 的器件配置为 LSI、该 LSI 支持通过增加 DTIM 实现节能优势。