This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:USART:UART 和 SPI (不同的替代方案)同时运行

Guru**** 2813445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/687487/cc2533-usart-uart-and-spi-different-alternatives-at-the-same-time

器件型号:CC2533

是否可以同时将相同的 USART (0或1)与 UART 和 SPI 设置一起使用?

例如:

USART0 UART 分机1

RX P0.2

TX P0.3

USART0 SPI 替代2.

MOSI P1.5

MISO P1.4

SCLK P1.3

SS P1.2

??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不相信这一点、因为 PERCFG (0xF1)外设控制寄存器可以将 UxCFG 放在 Alt 1或2位置、但不能同时将二者置位。