This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:DL7970ABP 兼容性.

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/686674/ccs-trf7970a-dl7970abp-compatibility

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我一直在尝试将 EK-TM4C123GXL (TM4C123GH6PM)与 DLP7970ABP BoosterPack 连接、但 TI 声明由于某些问题、此 MCU 不兼容。
您能不能推荐哪款 C2000和 Hercules MCU 最适合 TRF7970A。  请将工作示例代码与建议的 MCU 一起发送,以便这次我可以购买有希望的 MCU。

谢谢你

此致、

Nanda Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、您好!

    "不兼容"不是一个好的描述、因为从硬件层面来说、它们完全兼容、我们只是没有现成的适用于该 LaunchPad 的软件产品。

    至于您的其余问题、我们的常见问题解答指南的第4.2节回答了有关非 MSP430/MSP432选项的问题: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    很抱歉我的答复很晚。

    我已经介绍了您建议的文档。 是可用于 TM4C1294系列 MCU 以集成 DLP7970Abp 的软件。
    请推荐 TM4C1294 MCU 的工作示例。

    谢谢你

    此致、
    Nanda Kshore
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、您好!

    常见问题解答中链接的 TI 设计在页面底部附近有一个软件下载: