This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:在20MHz 以上运行的 CAN NFC

Guru**** 2545400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/687087/trf7970a-can-nfc-working-above-20-mhz

器件型号:TRF7970A

大家好、

我的客户正在寻找20MHz 及以上的 NFC 通信、我注意到器件的载波频率由外部晶振定义、最高可达27.12MHz。

首先、您能否告知此器件是否可以使用27.12Mhz 并正常工作?

您是否可以推荐 适合此类应用的其他器件?

提前感谢您的参与、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    首先、NFC 仅在13.56MHz 频率下运行、在该频段之外、它不再是 NFC。 我也不知道高频 RFID 标准涵盖20MHz。

    27.12MHz 晶体仅用于分频至13.56MHz。 该器件仅在13.56MHz 下运行。

    没有 TI NFC/RFID 器件可在13.56MHz 以上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、客户并不是在寻找 NFC 频带、而是一种可在高于20MHz 的频率下工作的专有解决方案。
    是否有另一个组件允许在20-30MHz 区域中进行传输?

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我不知道、但我只介绍 NFC/RFID 产品。 您可以查看其他论坛或产品页面。