This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:低功耗接近检测

Guru**** 2544510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/686009/trf7970a-low-power-proximity-detection

器件型号:TRF7970A

您好!

我正在为读取范围要求为3-4英寸的 NFC 读取器设计新产品

我在本 应用手册中偶然发现 了一种使用衰减时间测量方法进行标签检测的低功耗接近感应的方法、并计划在实际硬件上进行测试。

为此、我订购了此 开发套件 进行测试、该套件包含一个 MSP430和一个 TRF7970A、我打算将其交叉连接到包含峰值检测电路的快速自定义 PCB 板。

 我想知道在以下方面是否存在任何关于联系的关切:

-       天线与峰值检测器输入之间的布线(在常见 PCB 上看不到这一点)、同轴电缆连接是否足够?

-       是否需要在天线和匹配之间轻触射频信号? 我们是否可以在匹配之前执行该操作?

 

此外、如果有任何已知的问题/需要注意实施此电路、我很乐意听到。

感谢您的支持

谢谢

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    我不熟悉该开发套件、也没有在编写该应用手册方面发挥任何作用、因此我的支持能力可能会受到限制。

    对于问题1、我认为同轴电缆是可以的、或者您也可以使用 U.FL 电缆。 任何提供一定屏蔽以防止噪声注入信号的东西。

    对于问题2、我不确定是否只能从天线中取下、但我怀疑在匹配网络之前这样做可能是一个问题、因为峰值检测电路可能专门设计用于在50欧姆阻抗下进行检测。 另一个可能的问题可能是线圈上的功率与 Q killing 电阻器之后的功率。