This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于硅晶圆运输的 RFID 标签型号选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGB, TRPGR30ATGC, TRPGR30ATGA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/685779/model-selection-of-rfid-tag-for-silicon-wafer-shipment

主题中讨论的其他器件:TRPGR30ATGBTRPGR30ATGCTRPGR30ATGA

尊敬的所有人:

我们公司专注于300mm 硅晶圆制造、我们正在寻找一种32mm RFID 标签、以便在硅晶圆运输时安装在 Fosb 中。

我们目前正在使用 RI-TRP-DR2B-40进行内部可追溯性,我们需要一个 RFID 标签,它可以比 RI-TRP-DR2B-40以更低的成本写入一次或几次,32mm 更好(可以接受更短的标签)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询、以下是我们可能提供的产品的摘要。

    我们在 TRPGR30ATGB、TRPGR30ATGA 和 TRPGR30ATGC 中分别提供32mm、23mm 和12mm R/O 玻璃应答器。

    但是、这些应答器不允许终端客户进行编程。 此外、R/O 应答器使用的协议与 R/W 标签 RI-TRP-DR2B-40略有不同、因此、如果您的系统正在使用该协议、读取器侧也需要支持 R/O 应答器的协议。

    您参考的多页应答器 RI-TRP-DR2B-40旁边没有任何其他 R/W 应答器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacobi 的快速响应。