主题中讨论的其他器件:CC8521、 CC2590、 CC2591
大家好、
我已用尽了我的途径,请你提出建议。
我有 CC85XX-CC2590EM 参考设计的光绘文件中的 PCB。
已经构建了五个板、我可以对所有板进行编程、它们确实会在"独立"模式下闪烁 LED。
但是、配对时没有乐趣。
已使用基于主设备 ID 的固定配对(我确认 ID 正确)。
已尝试使用外部天线(SMA 连接器)和板载天线(在两种情况下均未安装 C114)
主器件(A CC8521)的 DeviceID 为0x203BCB44
我确实可以访问示波器、但在下一条路由之前、我想检查我是否缺少明显的东西。
随附了我正在使用的 PurePath 配置器文件。
XPAEN 引脚上的电压大约为0.6。 我看不到任何明显的电气/焊接错误。
非常感谢任何帮助/指示!