This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CAN't 使器件配对...

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8521, CC2590, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/685520/cc8520-can-t-get-devices-to-pair

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件:CC8521CC2590CC2591

大家好、

我已用尽了我的途径,请你提出建议。

我有 CC85XX-CC2590EM 参考设计的光绘文件中的 PCB。

已经构建了五个板、我可以对所有板进行编程、它们确实会在"独立"模式下闪烁 LED。

但是、配对时没有乐趣。

已使用基于主设备 ID 的固定配对(我确认 ID 正确)。

已尝试使用外部天线(SMA 连接器)和板载天线(在两种情况下均未安装 C114)

主器件(A CC8521)的 DeviceID 为0x203BCB44    

 

我确实可以访问示波器、但在下一条路由之前、我想检查我是否缺少明显的东西。

随附了我正在使用的 PurePath 配置器文件。

XPAEN 引脚上的电压大约为0.6。 我看不到任何明显的电气/焊接错误。

 

 非常感谢任何帮助/指示!

e2e.ti.com/.../wireless-configurator-config-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里有一些可能有用的进一步诊断:

    CC2590 Paen (5) CC2590 EN (6) CC2590 ANT (11)
    从器件 0V VDD 0、85V (FWiw)
    主器件 0.18伏 0.21V 0.05V (FWiw)

    上表似乎建议至少从器件为 RX 模式。

    主设备正在发送、然后侦听(?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:

    您在 CC2590主器件控制引脚上测量的电压电平不正确。 它们应该为0V 或 VDD (正如您在从器件上看到的那样)。 是否确定配置正确?

    您是否尝试运行未修改的示例工程以查看其是否正常工作?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、感谢您的回复!

    我成功地让一个配对立即工作;可能是因为在 PurePath 配置器中、我将配置类型中的"硬件平台"选项设置为"自定义设计": 我想我忘了说、我只有使用 CC85xx 和 CC2590制作的4x5 cm 的小型电路板(因此不是与评估模块一起使用的完整评估板)。

    使用此设置、当我将板编程为主板时、我可以看到它在默认的"配对"方法(快速、快速闪烁)中使 LED 闪烁、这是我第一次看到此闪烁模式。

    尝试第二个电路板的事情开始工作。 祝您在这里露营愉快。 第一个可能仍然具有较差的焊料。

    所有这些都导致我相信、问题不是 CC2590的电压电平所建议的:事实上、工作对上的 Paen 和 EN 上的电压电平如我之前的帖子中所述。 支持我的假设、即主器件在发送和接收模式之间交替、从而在公共模式和 AVDD 之间产生平均值。

    毕竟、主器件在不切换到 RX 模式监听答案的情况下会在环境中自行了解什么好处?

    距离现在、在室内使用外部天线时、距离大约为10米(无视线)。 有趣的是、当仅移动一英寸时、信号会立即下降。

    不过、我本来希望范围更广一些。

    CC2591似乎提供了额外的8dBm、因此会尝试在接下来的几天内使用该功率。