This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:TRF7970A EVM 参考设计固件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/685926/ccs-trf7970a-trf7970a-evm-reference-design-firmware

器件型号:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在寻找 TRF7970A EVM 的 CCS 项目和固件。  应用手册(SLOA157)指向死链路((http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/trf7970aevm.html))。   

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    TRF7970AEVM 已停产、其上使用的固件极过时、并且存在已知故障、但未得到解决。 您使用 TRF7970AEVM 的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph。 我有一个客户在一个演示硬件中使用 EVM 板。 他们希望再构建几个这样的器件、最终实现低产量(从数百到数千)。 如前所述、电路板已停产、因此我希望在更好的外形 PCB 中重新创建 EVM、然后将固件(增加一些优化)推送到新电路板上。 什么是黄大亚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您可以随意选择、但从支持的角度来看、我们不会为 TRF7970AEVM 固件基准周期提供任何支持、因此您可以在这方面自行选择。 如果您对此没有任何问题、那么为您提供的所有电源。

    根据他们的演示需求、将我们最新的 RFID 读取器固件(http://www.ti.com/lit/zip/sloc297)移植到您正在制作的 EVM 硬件可能更有意义。 如果您使用的是该软件、那么就可以敞开大门来寻求 TI 支持。

    不管怎样、如果您对修复 EVM 固件充满信心、那么我可以做的一切就是希望您能够好运... 您将需要它: http://www.ti.com/lit/zip/sloc300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢您提供的代码和建议!

    Chris