This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:rfSynchronizedPacketRx TIRTOS7 GCC -无调试符号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1188094/cc1352p-rfsynchronizedpacketrx-tirtos7-gcc---no-debug-symbols

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:SEGGER

你好!  

我想尝试 GCC 示例、但在 CCS 调试器或 GDB 中没有任何调试符号。  

  • 编译器包含-g
  • 链接器包括-g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf
  • 没有-s 或-S 符号符号可用于去除调试符号

$文件 rfSynchronizedPacketRx_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.out  
rfSynchronizedPacketRX_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.out:elf 32位 LSB 可执行文件、ARM、EABI 5版本1 (SYSV)、静态链接、带有 DEBUG_INFO、未被剥离

在 CCS 或 GDB 中是否有使用 GCC 和调试的指南或应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您使用的是 SDK 和 CCS 版本?

    我看到该文件返回"with debug_info"、您确定它不存在吗?

    我已经运行了 rfSynchronizedPacketRx_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc 的调试会话、看起来我可以使用这些信息单步执行该会话。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur。  

    CCS 12.1.0.00007

    Simplelink 6.30.1.03

    GCC 版本11.2.1 20220111 (用于 Arm 架构的 GNU 工具链11.2-2022.02 (ARM-11.14))

    奇怪的是、我在尝试单步执行代码时遇到了相反的体验。  
    我的 LED 在闪烁、但我无法在循环中设置断点、也无法在暂停时识别任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所看到的。 我将从 Resource Explorer 中检查一个新副本、看看它是否相同。  
    我唯一更改的是 XDS110 -> Segger J Link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    那么、您告诉我它是否适用于 XDS110? 我还将尝试使用 J Link。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以与我一侧的 J-Link 配合使用。 请找到我使用过的已附加项目、如果您遇到相同的错误、请告诉我:
    (CCS 12.2、SDK 6.40)e2e.ti.com/.../rfSynchronizedPacketJLINK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur。 我能够使用 zipfile 调试和设置断点。  
    这是否适用于 SDK 6.3? 我还使用了 SYSCFG 1.14

    我们将使用该 SDK 从头开始尝试一个新示例。
    我应该能够在没有 zipfile 的情况下执行此操作