This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:协议主器件时间主器件和从器件同步问题?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/747601/cc8520-protocol-master-time-master-and-time-slave-synchronization-problem

器件型号:CC8520

尊敬的所有人:

在重新启动两个协议主设备后、时间从设备未连接、它将干扰时间主设备、尽管存在连接同步信号。 一旦时间从器件被连接、即使时间从器件再次被断开、它也不会干扰时间主器件。 这是一个错误还是我的设置有什么问题?

参见附件

请帮帮我。谢谢!e2e.ti.com/.../CC8520-protocol-master-time-master-and-time-slave-synchronization-problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    您能否更详细地描述您的设置、您还不清楚要问什么。

    您是否有两个主器件同时运行? 多少个从器件? 问题是什么、从器件是否未连接到主器件? 什么是"时间从器件"和"时间主器件"?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

      感谢你的答复。

      您可能会混淆协议主设备、协议从设备、时间主设备和时间从设备。 时间主器件和时间从器件都是协议主器件。  一 个协议主器  件只连接到一个协议从器件、并且有多个协议主器件、但是只有一个时间主器件和多个时间从器件。

    Time Master:输出时隙同步信号;  

    Time Slave:输入时隙同步信号;

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    您是否说您在多个主器件之间使用时隙对齐? 您能不能在更详细的步骤中提供您的问题、但问题仍然不清楚。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    抱歉!英语不是我的母语。

    您可以考虑一个时间主器件输出同步信号来同步一个时间从器件。 尽管最后、我将一次同步5个时间从器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请说明您的设置。 你有多少个大师? 多少个从器件? 您在主设备之间使用时隙对齐?

    真正的问题是什么?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    您是否必须查看我的附件? 附件中提供了 PPW 设置的屏幕截图。 一个时间主器件同步一个时间从器件、但同步无效、并且时间从器件不与时间主器件同步。  在连接从器件后、同步信号有效。 它应该是 CC8520时隙的错误。 附件开头还有示波器测量屏幕截图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    您仍然没有解释您的设置和问题。 您的问题是否在于协议从设备无法连接到协议主设备?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    打扰一下。
    协议主设备可以连接到协议从设备、但由于同步不起作用、声音将是间歇性的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我更深入地了解了一点。 您拥有多少个协议主器件以及多少个协议从器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    谢谢、
    当我测试时、它是两个协议主器件和一个协议从器件。 当协议从器件连接到时间主器件的协议主器件时、时间从器件会干扰时间主器件、并且同步信号无效。 反过来、协议从器件和时间从器件的协议主器件被连接、时间主器件不会干扰时间从器件、并且同步信号将产生影响。 是否有解决方案?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    我知道。 我将与我们的 PPW 设计团队讨论。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    是否有讨论结果?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    尚无更新。

    这是您的应用中的实际用例吗? 时序主器件连接到协议从器件、时序从器件未连接到任何协议从器件?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik,

    无助!

    默认情况下连接两个协议主站、但不排除客户仅使用一个协议主站。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    是否确定将计时同步信号连接到正确的引脚?

    您能否共享协议主器件 Tx 和 Rx 引脚的示波器图以了解故障情况和工作情况?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    很抱歉耽误你的回答。

    参见附件。

    e2e.ti.com/.../6153.Fail-case-and-working-case.docx

    另一个问题是、如果时间同步正常工作、当协议从站距离协议主站约1米时、它将干扰另一组距离约10米的协议从站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    这里的延迟进行了拓扑。 我们无法复制您在结尾看到的内容 现实的是,我们在圣诞节前不能再多看这件事了。 不过、我们将在1月再次尝试进行挑选。

    此致、
    Fredrik