This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STKF128

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/750016/cc2650stk-cc2650stkf128

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

如何在 TI CC2650STK 中实现传感器融合算法? 我使用的是6LoWPAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是传感器融合算法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    融合加速计回转仪和磁力计值、并从这些值获得绝对运动值的熔丝输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解什么是"使用加速计陀螺仪和磁力计值并获得熔丝输出"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要获取传感器的绝对方向值。 因此、我需要一种融合算法、将加速计和陀螺仪值融合在一起、以获得正确的方向。 我需要使用传感器执行运动检测、并每次获取传感器的位置。 我想 CC2650不提供传感器融合输出。这是我们将得到的原始相对运动值。 那么、对于绝对方向、该传感器 CC2650是否有任何传感器融合算法? 或者、如果有人开发了、您可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、这没有可用的示例代码。 您必须自行完成此操作。