This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:RF430F5978 LF 灵敏度问题。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/750020/rf430f5978-rf430f5978-lf-sensitivity-issue

器件型号:RF430F5978

您好!

我的客户对在 RF430F5978中调优 LF 天线有疑问。

它们的制造如下面的原理图所示。

它们通过改变每个 C16、C18和 C20的电容器容量来测试接收灵敏度、从而计算出该值。 (结果- C16:86pF、C18:100pF、C20:90pF)

测试结果如下:

1) C16 :86pF、C18:NC、C20:NC - 接收距离:0 ~ 2.5 m

2) C16 :NC、C18:100pF、C20:NC - 接收距离:0 ~ 2.5 m

3) C16 :86pF、C18:100pF、C20:NC - 接收距离:0 ~ 1.2米

测试结果表明、当电容器如1和2所示连接时、在2.5m 处接收电容器、但如3所示连接时、距离较短。

问题:

他们的测试方式是否有问题? 如果有问题、请告诉我如何测试。

软件是否可用于在 RF430F5978中调优 LF 天线?  如果可以、请告诉我如何操作。

此致、

是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YJ 您好、

    3D 天线线圈在三个线圈之间相互耦合。

    根据线圈制造商的不同、建议将某些引脚连接到公共接地以减少相互耦合。

    另请参阅 Premo 针对3DC15的建议。

    因此、TI 建议将3DC15的引脚1、7和8连接到 RF430F5978的 VCL 引脚。

     

    是的、该软件可用于谐振频率修整。

    请参阅 RF430F5978EVM 用户指南第12章 LF 天线修整选项卡:

     

    http://www.ti.com/lit/ug/slru007/slru007.pdf    

     

    此致、

    Helfried