This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于集装箱货物监测的 WSN

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/749788/wsn-for-container-goods-monitoring

主题中讨论的其他器件:CC2650STKCC-DEVPACK-DEBUGCC2531

Must-have:我希望在容器内部署基于传感器的网络、该网络应允许远程监控容器内易腐货物的环境参数、例如温度、空气压力、湿度、光线等。 网络应收集传感器数据、并通过公共(或专用)网络将收集的信息传输到远程服务器。 即使集装箱在公路上移动、也应能够进行监测。
可能有:从远程位置进行 HVAC 控制。
问题:我需要设置此类网络所需的所有最新设备(传感器、网关、远程通信设备、链接等)的完整列表。 我在下面提出了一个设备列表、但无法判断这些设备是否是最先进的设备。

1)传感器标签 CC2650STK
(www.ti.com/.../cc2650stk)

2) 2) CC-DEVPACK-DEBUG
(www.ti.com/.../cc-devpack-debug)

3) 3) USB 软件狗 CC2531
(www.ti.com/.../CC2531EMK)

4) CC-调试器
(www.ti.com/.../CC-DEBUGGER)

5) Raspberry Pi (或 FPGA 套件)

6) 6) Beagle Bone Black 开发板
www.ti.com/.../BEAGLEBK

我需要传感器的数字、例如温度、气压、湿度、光、运动等 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我尝试澄清一些问题、以便我能更准确地向您提出建议。 基本上、您是要在容器内放置一个信号传感器节点来收集温度、气压、湿度、光线等、然后将这些传感器数据发送到服务器、还是要有多个传感器节点来收集数据以发送到网关(Raspberry Pi 或 BBB) 然后、gete 方法将收集到的所有数据发送到服务器? 容器材料是否为金属? 此外、从远程位置进行 HVAC 控制是否是强制性的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单传感器解决方案以及具有通用网关的多个传感器都将经过测试和测试、因此我需要对这两种情况进行回复。 容器材料为金属、是的。 HVAC 控制不是强制性的、但如果实现的话会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想到的是用于此类应用的 NB-IOT、但 TI 没有 NB-IOT 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果消除了 HVAC 控制和单传感器解决方案、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用以低于 G Hz 的频率运行的 TI 15.4 Stack、因为您有金属容器。 但是、我认为您仍然需要一个连接到网关的4G 调制解调器来将传感器数据发送到服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在寻找设备列表、应该订购
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还有其他问题吗?