This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:专有射频命令的时序特性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2545

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/750195/cc2640-timing-characteristics-of-proprietary-rf-commands

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2545

注意:我想在"其他无线技术论坛"中发帖、但进入 CC2640时、它只允许蓝牙论坛。 主持人是否可以重新定位此帖子、

我有一个应用、我们将在专有模式下使用 CC2640。 我们将介绍1Mbps、2Mbps 和5Mbps 的工作模式。 从我的学习中可以看到、我们可能需要使用标准专有无线 API 或高速 API。 过去、我曾使用过 CC2545、其中数据表中详细指定了时序特性。 我已通读 CC2640数据表和 CC13x0、CC26x0技术参考手册,但无法找到任何类似的规格。

下面是我要查找的一些计时规格的列表:

  • TX 命令的时序(静态启动时间和无线时间)
  • RX 命令的时序(静态启动)
  • TX/RX 周转时间
  • 频率变化时序

是否有人可以将我指向具有此信息的文档、或单独提供此信息?

提前感谢您的帮助。