This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-SMD-MRD2:通信协议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-SMD-MRD2, TMS3705, TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/748788/ri-smd-mrd2-communication-protocol

器件型号:RI-SMD-MRD2
主题中讨论的其它部件:TMS3705TMS37157

大家好、团队、

我的一位客户使用 TMS37157作为其应用的应答器。 最近、他们开始考虑使用 RI-SMD-MRD2、并询问这两个器件是否使用相同的通信协议。 他们想到的另一个读者是 TMS3705。

请帮您解决这个问题吗? 您知道 TMS3705和微型读取器 MRD2是否使用相同的通信协议吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    TMS3705只是一款没有通信协议的读取器 IC。 它将需要一个额外的微控制器。
    使用 TM3705的完整读取器是 RI-ACC-ADR2-10。

    RI-ACC-ADR2-10和 RI-SMD-MRD2没有相同的通信协议。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helfried、

    感谢您指出这一点!
    我想知道我是否可以将 RI-SMD-MRD2用作读取器、将 TMS37157用作标签。 我看到频率是相同的、但协议如何呢?
    此外,RI-ACC-ADR2-10和 RI-SMD-MRD2之间有何差异?
    我必须设计的电感线圈将绕着一根管子、因此它们将具有圆形。 您是否特别推荐任何器件或不影响选择的器件?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    线圈的形状不会影响选择。 两个读取器都可以满足这一要求。
    两个读取器都可以处理 TM37157。 不同之处在于控制读取器的软件协议。

    我会推荐 MRD2读取器模块。 此模块专为在客户应用中使用而设计。
    ADR2读取器设计为演示读取器、尤其适用于汽车应用。

    此致、
    Helfried