This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:当芯片超出规格温度和电压时会发生什么情况

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/748001/cc2511-what-happened-when-the-chip-will-be-work-out-of-specification-temperature-and-voltage

器件型号:CC2511
主题中讨论的其他器件: CC2510

大家好、

CC2511F32的额定工作条件为0°C 至+85°C 以及3.0V 至3.6V

如果温度为-25°C 和/或 电压介于2.0V 和3.0V 之间,会发生什么情况?

感谢您的回复。

此致

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了简化某些设计、CC2511是一款具有 USB 的 CC2510。 由于 CC2510具有更宽的温度和电压范围、我假设如果您在该范围内使用 CC2511、则表明 USB 将停止工作。 但请注意、芯片不应在规定的范围之外使用、因为它未在该范围之外进行测试、并且芯片可能会停止工作和/或损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请说明我建议的答案被拒绝的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速回答、您答对了、切勿在指定范围之外使用芯片。
    如果芯片 CC2511在 USB 接口关闭时与 CC2510的工作范围相同、您有经验吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述:但请注意、芯片不应在规定的范围之外使用、因为它未在该范围之外进行测试、并且芯片可能会停止工作和/或损坏。