This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A EVM 的模式0代码

Guru**** 2566885 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/746228/trf7970a-mode-0-code-for-trf7970a-evm

器件型号:TRF7970A

是否有适用于 TRF7970A EVM 板的任何参考源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debojyoti、

    我们提供的唯一直接模式0代码是: www.ti.com/.../TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013

    请注意、虽然我们提供此代码、但我们并不主动支持 DM0应用、因此您需要获取给定的内容并自行应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 提供链接。 我已请求 TI 共享这些文件。 希望这一请求能得到批准。

    只是为了给你提供一些详细的背景:-

    我代表一家位于印度加尔各答的小型软件服务公司。  我正在硅谷的客户创新中心为客户工作。 我们的客户使用其打印技术制造专用 NFC 标签(ISO/IEC 14443的子集)。 目前、这些标签仅在标签先通话模式下工作、您只能读取它们(不能写入)。 现在他们正在开发具有专有标准的可写标签。

    之前、我们购买 了多个 TI TRF7970A EVM 板、并成功使用 DM1为我们的客户机开发了客户端标签读取器固件。 很显然、我已经从 TI 文档中的示例代码中获得了帮助

    没有发送来自 TRF7970A 的读取请求、这是因为如果上述标签从读取器获得电源、它们将自发地传输。

    现在、我们对可写标签有了新的要求。 我们需要使用106kbps 的修改后的米勒代码发送专有读取、写入、启用、禁用等命令。 印刷 IC 资源非常有限。 因此、我们决定发出非常小的命令、如 4位和1位命令/数据。 示例:-

    0 (Sof)、0000 (data)、无 eof  

    0 (SFO)、1111 (数据)、无 eof  

    0 (Sof)、0 (数据)、无 eof  

    0 (Sof)、1 (data)、无 eof  

    我正在使用 SDM 模式。 但我无法消除 eof 位(始终为0)。  

    因此,我不确定这是否可以使用 SDM 来完成(我已经尝试了几天)。

    现在考虑使用 DM0传输非常短的命令。

    BR、

    Debojyoti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Images_5F00_ModifiedMillerCode_5F00_4bit_5F00_12Nov2018.zipJust要更准确:-

    SOF 不是帧的起始-它是通信的起始=>序列 Z

    EOF 是通信结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debojyoti、

    这听起来像是一种专有 RFID 技术、因此它超出了我们器件的支持范围。 我们专注于 NFC 市场、该市场具有明确定义的标准并促进了高互操作性。 我们唯一支持的专有 RFID 技术是 MIFARE Classic、因为它是最大的此类技术、仍然非常受欢迎。 除此之外、我们不支持其他非 NFC 应用。 提供的资源就是我们为该应用提供的所有资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待 TI 批准下载 www.ti.com/.../TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013

    如果未获批准、我们将使用 NXP 或其他芯片作为读取器。

    提前感谢、
    Debojyoti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    仅供您参考、我代表一家名为 Thin Film Electronics 的公司为他们的标签工作。

    BR、
    Debojyoti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debojyoti、

    批准时不会出现任何问题、但流程可能会有点慢。 在我们的团队结束时、请求尚未提交给我们、但在您的提交和我们收到请求之间还有另一个审批步骤。 如果您在明天还没有获得批准、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    实际上、我使用我的 Gmail 帐户登录此论坛。 TI 说他们不会在个人帐户中共享代码。 因此、我将登录信息更改为我的公司电子邮件地址、并再次请求提供 TRF7070A 模式0代码。 希望 TI 批准!

    BTW,您是否有机会查看我在上一篇帖子中附加的屏幕快照? 只是我想知道我的任务可以使用 SDM 完成。 在 SDM 中几乎完成了操作,只有我必须删除通信的结束(Z 后是 Y 序列)。 否则,我可以使用 SDM 发送4位或1位命令。

    现在、我尝试 DM0几天、但无法调制13.56MHz 载波。 MOD 引脚中的信号符合我的选择。 ASK/OOK 引脚也正常。 让我等待 TI 代码进入模式0!

    BR、
    Debojyoti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debojyoti、

    我没有也不会查看这些屏幕截图、因为您的申请超出了我们支持的范围。 我们不会研究 SDM 是否可用于您的应用程序,但您可以按照我们的应用手册“如何将其用于 Mifare Classic: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214”来尝试使用 SDM


    Gmail 与公司的电子邮件很有意义、如果您在几个工作日内未收到文件、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debojyoti、

    您是否收到了代码? 我们的最终产品已获得批准、您现在应该可以访问该产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我昨天已经获得了代码。 非常感谢。 我一定会对它进行研究。  

    但是、在获取代码之前、我已使用 MOD 引脚和 OOK 成功配置了慢速模式下的 DM0传输。 在整个传输过程中、我没有看到要将从器件选择置为低电平的点。  现在、我必须根据我们的客户规格来研究时序。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Debojyoti