是否有适用于 TRF7970A EVM 板的任何参考源代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Ralph 提供链接。 我已请求 TI 共享这些文件。 希望这一请求能得到批准。
只是为了给你提供一些详细的背景:-
我代表一家位于印度加尔各答的小型软件服务公司。 我正在硅谷的客户创新中心为客户工作。 我们的客户使用其打印技术制造专用 NFC 标签(ISO/IEC 14443的子集)。 目前、这些标签仅在标签先通话模式下工作、您只能读取它们(不能写入)。 现在他们正在开发具有专有标准的可写标签。
之前、我们购买 了多个 TI TRF7970A EVM 板、并成功使用 DM1为我们的客户机开发了客户端标签读取器固件。 很显然、我已经从 TI 文档中的示例代码中获得了帮助 
没有发送来自 TRF7970A 的读取请求、这是因为如果上述标签从读取器获得电源、它们将自发地传输。
现在、我们对可写标签有了新的要求。 我们需要使用106kbps 的修改后的米勒代码发送专有读取、写入、启用、禁用等命令。 印刷 IC 资源非常有限。 因此、我们决定发出非常小的命令、如 4位和1位命令/数据。 示例:-
0 (Sof)、0000 (data)、无 eof
0 (SFO)、1111 (数据)、无 eof
0 (Sof)、0 (数据)、无 eof
0 (Sof)、1 (data)、无 eof
我正在使用 SDM 模式。 但我无法消除 eof 位(始终为0)。
因此,我不确定这是否可以使用 SDM 来完成(我已经尝试了几天)。
现在考虑使用 DM0传输非常短的命令。
BR、
Debojyoti
e2e.ti.com/.../Images_5F00_ModifiedMillerCode_5F00_4bit_5F00_12Nov2018.zipJust要更准确:-
SOF 不是帧的起始-它是通信的起始=>序列 Z
EOF 是通信结束
您好、Debojyoti、
我没有也不会查看这些屏幕截图、因为您的申请超出了我们支持的范围。 我们不会研究 SDM 是否可用于您的应用程序,但您可以按照我们的应用手册“如何将其用于 Mifare Classic: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214”来尝试使用 SDM
Gmail 与公司的电子邮件很有意义、如果您在几个工作日内未收到文件、请告知我。