This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:I/O 引脚可驱动多少电流(GPIO 模式)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/747998/cc2511-how-much-current-can-be-driven-by-an-i-o-pin-gpio-mode

器件型号:CC2511

大家好、

遗憾的是、我在数据表中未找到 GPIO 引脚在低电平和/或高电平状态下可驱动的电流。  

我知道具有 LED 驱动能力的两个引脚可以驱动 LED、但也不知道最大电流的值。

也不知道一个端口的最大电流。

非常感谢您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有输出的输出驱动强度均为4mA、但 P1.0和 P1.1这两个高驱动输出的输出驱动强度均为20mA。