This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:TMS3705+TMS37157或 MRD2EVM

Guru**** 2931310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/745469/mrd2evm-tms3705-tms37157-or-mrd2evm

器件型号:MRD2EVM
主题中讨论的其他器件:TMS37157TMS3705

大家好、

我想通过包含标签和读取器的 MF 实现数据检测和传输系统。
我已经确定了两种可能的解决方案:
1) 1)将 PaLFI TMS37157与 TMS3705范围扩展器电源结合使用;
2) 2)使用 LF 134kHz HDX RFIDMRD2EVM 微读取器。

考虑到解决方案1我已经确定了合适的标签、我想了解这两者中的哪一个更有效、相对于解决方案2、哪一个标签可以使用。

提前感谢您的建议。
你好

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    我不确定我是否知道你想要做什么。
    请提供更多详细信息。 (在本例中、das mf 是什么意思?)

    数据传输所需的距离。 您是否对天线等有大小限制

    如果您需要具有接口的 LF 标签、则 PaLFI 是正确的选择。

    关于读取器、使用微读取器、您可以购买完整的功能读取器模块、而使用 TMS3705、您必须构建自己的读取器。

    此致、
    Helfried


    e2e.ti.com/.../745469
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的夜晚

    感谢您的回答。

    首先、我的 mf 有误、但希望为 LF (低频);应用距离最多为20cm、而对于尺寸、我希望标签尽可能小。

    大家好
    Mauro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    使用小标签时、您想要实现的20厘米读取距离是一个艰难的目标。

    MRD2评估套件具有 PCB 天线(4cm 方形) 、与 PaLFI 套件(铁氧体天线1cm)一起具有 大约8cm 的读取距离。

    使用 较大的天线时 、可以增大此距离。 32mm 只读玻璃应答器(2cm 铁氧体)约为15cm。

    具有更多输出功率的读取  器将有助于更好地为应答器充电、但小型标签也会具有更小的返回信号、因此读取器灵敏度是限制因素。

      

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    回答后、我将继续使用串联 TMS37015 + TMS37157;我想问您、如果您知道、它们是过时的组件、还是它们的生产将持续5年或更长时间。

    提前感谢。

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    没有计划停止这些产品。
    这些器件应至少在未来5年内可用。

    此致、
    Helfried