This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:使 TRF7960A 正常工作的正常启动过程是什么?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/746067/trf7960a-what-is-the-normal-initiation-process-to-make-trf7960a-working-well

器件型号:TRF7960A

您好!

在我的一个应用程序中,我使用 TR7960A。 由于我的 I/O 信号为3.3V、我将板载3.3VCC 连接到 VDD_IO 并使用电容器对 VDD_X 进行去耦。 我的连接是否有任何错误。 我们需要在 VDD_IO 和 VDD_X 引脚之间强制短接才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    是的、VDD_X 与 VDD_IO 短接的连接正确。
    您能解释一下初始化有什么问题吗?

    另请查看 EN/EN2引脚设置(数据表中的表6-3功率模式)。
    如果两个引脚都为"0"、则 VDD_X 设置为关。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎没有正确回答我的问题。
    在我的设计中、我仅将3.3VCC (来自 LDO)连接到 VDD_IO。 VDD_IO 和 VDD_X 之间没有短路 VDD-X 只有一个去耦电容器。 在该配置中存在任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    没关系。 VDD_X 上的去耦电容器很重要、因此您具有这些去耦电容器、设置正确。

    初始化过程可在 www.ti.com/.../sloc297等 TI 代码示例中看到