This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:原理图检查请求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/732419/trf7963a-schematic-check-request

器件型号:TRF7963A

您好!

我获得了 TRF7963A 的客户原理图。 这基于我们的参考原理图。
您能否对其进行审核并向我提供反馈?
e2e.ti.com/.../NFC_5F00_schem.xlsx
为了保持客户的机密信息、仅随附 RFID 器件。
如果您需要完整的原理图、我可以通过电子邮件发送

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kot、

    它们需要将 I/O_0接地、并将 I/O_1和 I/O_2连接到 VDD_IO。

    不需要 IRQ 上拉。

    我看到他们使用2uF 和0.01uF 作为电源上的滤波器电容器、理论上应该足够接近、但我们实际上只验证了2.2uF 的完全正常工作、我必须对此表示支持。 如果滤波电容器不正确、VDD_X 尤其会导致问题。 需要记住的一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复!
    谢谢、此致、
    Kot