This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何在 CC2650 Launchpad 上部署 Contiki-NG

Guru**** 2583935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/730808/cc2650-how-to-delploy-contiki-ng-on-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650

您好!

我正在使用 contiki-ng 在 CC2650器件之间创建网状网络。 我能够在其中编译和加载 CC26xx-web-demo 程序、并在终端上显示其控制台输出。 此外、我还配置了一个 CC2650 LaunchPad 作为滑动无线电、并在我的笔记本电脑上运行 tunslip (Ubuntu 18.04)。  

我需要知道如何继续。 我想将 ADC 读数发送到边界路由器。 我不确定如何使用 cc26xx-web-demo 程序中给出的不同模块。 是否有测试网状网络的简单方法、例如通过 UART 从一个节点向另一个节点发送数据。 我认为文件中给出的 net-uart 就是为了这个目的、buf 我不确定如何使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁托、您好!

    您需要确定要使用哪种应用层框架。 如果要将传感器数据发送到其他设备(本例中为边界路由器)、则 CoAP 和 MQTT 都可以正常工作(Contiki-NG 均支持这两种工作方式)。 我建议查看 CoAP 和/或 MQTT 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvard:

    感谢您的回复。 我希望从节点向边界路由器发送/接收数据。 我已在 contiki-ng 文档网站(https://github.com/contiki-ng/contiki-ng/wiki/Tutorial:-RPL)上阅读了教程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、什么类型的数据? 您是否已阅读过 CoAP 和 MQTT (Contiki-NG 上提供的 wiki 页面)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望将 ADC 数据从节点发送到路由器、并将命令信号从路由器发送到节点。  很抱歉耽误你的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已阅读过 CoAP 和 MQTT? 您是否查看过这些示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvard:

    我尝试从 cc26xx-web-demo 中的 UART 网络进程发送数据。 节点已加载此程序、服务器已加载 cc26xx-web-demo + RPL 路由器代码。 我有两个 LaunchPad 板-一个用作节点、另一个用作服务器。 从节点输入服务器的 IP 地址和输入的数据字符串,我在服务器上收到了此字符串。 将添加更多节点、并确定是将其自动添加到网状网络、还是需要更改某些设置。 我仍然不清楚 CoAP 和 MQTT (需要花费更多时间)。  我正在尝试搜索显示 CoAP 或 MQTT 使用情况的示例程序(这使我的生活变得简单)。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 MQTT,您可以尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-setup-mosquitto-on-raspberry-pi.html 。 对于 CoAP、您可以参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-add-coap-resource-to-read-adc.html