This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:加密/增强安全通信

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/732698/trf7970a-encryption-enhanced-security-communication

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF37S114

客户 对 TRF7970A、RF37S114和 RFID 进行一般的 RFID 安全性研究,并想了解更多信息 TI 对此主题的看法是什么?   他们 已经在网上阅读了一些文章、这些文章说明了拦截或破解 RFID 通信以及窃取信息的容易程度。   他们 正在讨论这可能会如何影响  他们未来的产品、以及人们可能如何克隆或伪造 他们 想要保护的产品。  

他们 在数据表中未看到任何有关支持加密或增强安全功能的 RF37S114的信息。   对 增强型安全应用有何建议?    TRF7970A 能够读取/写入这些加密的标签、或者我们还需要一个特殊的读取器/写入器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我们的器件并不意味着完全加密/安全。 有一些方法可以放置路块以防止数据被读取、但这些方法实际上就是路块。 标签上的数据可以存储在加密的数据包中、但监听器仍然是一个威胁、因为它可以看到交换、而仿冒的标签则可以复制交换。

    因此、虽然伪造我们的标签会变得困难、但这并非不可能。 我可以在前面的 E2E 帖子中深入探讨、如果需要、我可以在这些帖子中讨论哪些可能。

    但是、一般而言、大多数客户发现、真正安全的标签在试图避免仿冒时成本过高。 但是、如果他们真正希望通过加密来保护敏感数据、那么他们需要查看 MIFARE DESFire 等标签、并准备为安全性支付额外费用。

    TRF7970A 可以读取/写入这些标签、但除了 MIFARE Classic 之外、我们没有处理读/写加密数据的固件。 我们确实有一个示例为 DESFire EV1进行 AES 身份验证、但它在 AUTH 处停止、不进行加密读取/写入。 最后、我们不支持将此类功能添加到现有固件解决方案中、因此客户需要自行开发该固件。