This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:支持 CC2592?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2592, CC2591, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/732418/cc8530-support-cc2592

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2591CC2590

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望设计 CC8530和 CC2592、而不是 CC2590来提高输出功率、但是在 PPW 的无线电项目中、下拉列表中只有 CC2590和 CC2591。

是否可以在保持 CC2590处于 PPW 配置状态的同时使用 CC2592? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    是的、可以这样做。 所有 CC259x 器件都具有相同的逻辑控制信号、因此工作正常。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:
    明白了,非常感谢您的支持。