This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650中5Mbps 编码8-FSK 专有模式的示例代码

Guru**** 2586395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/731073/cc2650-sample-code-for-5mbps-coded-8-fsk-proprietary-mode-in-cc2650

器件型号:CC2650

您好!

我尝试访问 CC2650的5Mbps 专有模式的示例代码、在聊天中有人告诉我、我引述:

"获得 NDA 的过程经过了彻底的修改。 通常、除非您有已分配的现场 TSR 或 FAE、否则您无法获得 NDA。"

是否可以在没有 NDA 的情况下访问样片代码? 或者是否有任何不需要 TSR 或 FAE 的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andras、

    在 CC2650上、如果没有 NDA、我们无法共享补丁。 但是、如果您能够使用该器件、我们可以提供信息来在 CC2640R2上实现此模式、而无需补丁。 这种模式不适合每个应用程序、为了能够提供更好的建议、您能否分享一些可能需要5mbps 数据速率的应用程序的详细信息(如果您不想在公共论坛上共享、请向我发送朋友请求)。

    此致、