This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP 能否为 RF430FRL152H 以外的其他电路供电?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/731065/dlp-7970abp-can-dlp-7970abp-supply-power-to-another-circuit-besides-rf430frl152h

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HTRF7970A

大家好、我使用 MSP430G2 + DLP-7970ABP 与 RF430FRL152H 进行通信、RF430FRL152H 具有自己的天线、用于与 DLP-7970ABP 进行通信、并由始终来自 DLP-7970ABP 的射频供电。

它们被放置在两个单独的器件上、因此它们只通过射频进行通信。

除了 RF430FRL152H、还有另一个电路、它不能由 RF430FRL152H 供电、因为它吸收大约50mW 的功率、而 RF430FRL152H 不能提供这么多的功率。

我想创建另一个共振频率为13.56MHz 的天线(它通过 RF430FRL152H 发送/接收 DLP-7970ABP 的天线)以及用于调整电压使其进入直流模式的电路(例如用于无线电源传输的芯片)。 该电路将提供我需要的50mW。
我的问题是: 如果我创建的天线具有13.56MHz 的谐振频率(除了 DLP7970ABP 和 RF430FRL152H 的谐振频率之外、后者用于在13.56MHz 下相互通信)、DLP7970ABP 还将提供我的第三个天线所需的50mW 功率?
我不知道 DLP7970ABP 和 RF430FRL152H 是如何相互通信的、但我想 DLP7970ABP 可以自行调节、为 RF430FRL152H 提供合适的电源、 这就是为什么我想知道 DLP7970ABP 是否会为我的第三个谐振频率相同的天线提供另一个50mW 的原因。

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    无线射频功率的平均电流电源为1mA。 要获得50mW 的功率、您需要一个功率放大器、我们根本不支持这些放大器。 理论上、这是可行的、但您将无法使用 DLP-7970ABP、而是需要设计具有分立电路、FET 等的定制功率放大器

    在任何情况下、这类应用都超出了我们将提供的支持范围。

    此外、为了清除某些内容、TRF7970A 根本不会调整它提供的功率。 它始终会产生相同的功率量、完全没有变化、除了寄存器调整之外、它也没有任何智能改变、用户可以在寄存器调整中配置全功率/半功率或 VDD_RF 输出电压。