This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2563970 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/729932/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

我有一个板、上面有 TRF7970A。  我已将 TI 代码移植到我的平台以运行此代码、(就我所知)与在 TMS430上运行的代码(计时器除外)基本相同。

此代码 ID 的 Mifare Classic 标记没有问题。  它根本看不到 Mifare 超轻型 C 或超轻型 Nano 标签。  这些标签不会返回任何内容、也不会生成来自芯片的 ISR、因此搜索最终会超时。

代码似乎发送 WUPA 以开始处理标签(而不是 REQA)、但根据数据表、这应该是好的、并且我尝试强制执行 REQA、但行为没有变化。

有什么想法需要寻找什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    与读取器天线相比、标签的尺寸是多少?

    您移植了哪些 TI 固件、SLOA214?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标签为3/4英寸、天线大约为1.5英寸。 经典标签上的读取范围约为1/2"

    代码:我真的不知道。 我是由我的一个承包商交给我的、我不知道他们从哪里得到它。 标头显示:
    *用于 TI TRF7970A EVM 的固件版本3
    * 2013年11月11日

    *作者:Reiser Peter日期:2010年12月7日
    *JD Crutchfield2013年11月11日

    我从其中删除了不是14443A (NFC 等)的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    很抱歉没有更详细、但现在您发布了我觉得有两个候选人... 它只是看到 MIFARE Classic、还是执行完全加密并从标签读取数据?

    如果只有前者、则固件是 TI 不支持的旧 TRF7970AEVM 固件、因为它非常过时且存在许多错误。 该固件确实不应该在生产级别使用、因为它更适合演示、而不是任何用途。

    最接近的等效值是 SLOC2997。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只能看到 MIFARE 经典标签... 此时不尝试读取任何内容。 我知道、使用此芯片读取这些标签是一项挑战。

    我们正在尝试使用超轻型标签。 其中没有代码可以实际读取/写入这些标签、因此更新较新的代码集可能不会是坏事。

    我遇到的问题是、这些标签对当前设置没有任何响应。 它应该(根据我在数据表中看到的内容)至少看到标签、但我甚至没有从芯片上获得第一个中断、表明标签至少在想与我交谈。

    同样、经典标签似乎在该代码下抓取 UID、但我还不要求更多。 Utralight 标签根本没有响应。

    此致、
    Randy Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我怀疑是由于固件较差。 可能没有足够的保护时间或一些错误的寄存器设置。 器件本身完全能够读取这些标签。 我始终使用超轻型标签。

    由于固件不再是我们提供支持的固件、我只能用更接近生产就绪的最新固件(尽管仍应在您的特定系统中进行全面测试以验证可靠运行)来评论。