This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2569105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/729658/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好!  

在我的一个应用中、我们使用的是 TR7970A。 根据数据表、输入电压为2.7V (最小值)、5 (典型值)和5.5 (最大值)。 我们是否应该像数据表中所说的那样使用3.3V 作为输入电压电源、典型电压被称为5V。

我假设在超出工作电压范围(2.7V 至5.5V)的情况下验证器件功能、并且在3.3V 时使用不是问题。 我的假设在这里是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    3.3V 完全正常、但请注意 TRF7970A 在3V 范围(包括3.3V)和5V 范围内通用运行(这是"典型"、因为它提供了最佳性能)。 芯片状态控制寄存器(寄存器0x00)中有一个将工作电压确定为3V 或5V 的设置。 请确保将该电压设置为3V、因为它控制内部稳压器设置、因此您的系统会将内部稳压器置于正确的输入电压电平。