This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP

Guru**** 2564220 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A, DLP-7970ABP, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/727794/dlp-7970abp-dlp-7970abp

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其它器件:TRF7960AMSP-EXP430G2TRF7970A、RF430FRL152H

大家好、我将"MSP-EXP430G2"与"DLP7970ABP NFC 收发器 BoosterPack"一起使用。 我需要构建 DLP7970ABP 的天线(我需要具有特定尺寸的圆形回路天线)、但当我尝试与 DLP7970ABP 相关的数据表时、我仅找到与 TRF7970A/TRF7960A 天线相关的信息、而与 DLP7970ABP 天线无关。

 TRF7970A 和 DLP7970ABP 的天线是否相同?

我是否必须查看《TRF79xxA 的天线设计指南》?  请参阅 www.ti.com/.../sloa241b.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    是的、您需要使用 SLOA241指南来设计自己的定制天线。DLP-7970ABP 的天线是 PCB 的一部分、而不是单独的一部分、因此您需要设计自己的天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、我不仅需要重现 DLP7970ABP 的天线(我需要一个圆形回路天线)、还需要重现 DLP7970ABP 电路的其余部分、没有原理图/布局。

    MSP-EXP430G2有一个原理图、但 DLP7970ABP 没有。 我需要重建这两个电路、因为它们被放置在特定的位置。

    这只是一个学术项目、它是一个论文、一个研究项目、在这个项目中、在系统的特定部分、我通过 MSP-EXP430G2 + DLP7970ABP 传输数据(和 RF430FRL152H 的电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、

    TI 不拥有 DLP-7970ABP 设计、因此我们无法在该级别提供帮助。 如果是这样、我建议购买一个? 你在欧盟吗? 如果是、可能需要几周时间才能找到库存、我们现在将解决与此相关的问题。